This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DLP2010:DLP2010FQJ (EOL)和 DLP2010AFQJ 之间的差异

Guru**** 1751780 points
Other Parts Discussed in Thread: DLP2010LC
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/1366580/dlp2010-the-differences-between-dlp2010fqj-eol-and-dlp2010afqj

器件型号:DLP2010

工具与软件:

大家好、

如您所知、DLP2010FQJ 已实现 EOL。 因此、请告诉我 DLP2010FQJ 和 DLP2010AFQJ 之间的区别(更多详细信息) 、如引脚映射、封装和功能。

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jeffrey、您好!

    欢迎回到 E2E 论坛、我们希望能帮助您解决您的问题。  

    请给我们的团队一些时间来进一步研究此问题、并请注意因美国阵亡将士纪念日假期而造成的延迟。  

    感谢您的耐心。

    此致、

    亚历克斯·陈

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeffrey:

    更新后的器件型号对应于我们显示芯片组和光控制芯片组之间的最新差异。 否则、您可以在数据表中找到任何其他信息、例如支持的引脚映射、如果您之前使用的是  DLP2010AFQJ、则应将其与您的设计进行比较。 但是、您应该能够将更新后的器件型号 DLP2010FQJ 与显示应用相同。 但是、如果您的应用是光控制器并使用 DLPC37x 控制器、则需要 DLP2010LC:DLP2010LCFQJ 。

    此致!

    马克西姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Maximus:

    感谢您的答复。 但我想知道 DLP2010AFQJ 的引脚映射、封装和功能是否与 DLP2010FQJ 相同。 如果您有 DLP2010AFQJ 与 DLP2010FQJ 的比较表、请与我分享 。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeffrey:

    这两个器件具有相同的引脚映射、应该可以互换、但新的 DMD 器件型号需要将固件升级到最新版本。 支持  DLP2010FQJ 的较旧版本不支持 DLP2010AFQJ 器件。  

    此致!

    马克西姆