This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DLPDLCR2000EVM:DLP 产品论坛

Guru**** 2577385 points
Other Parts Discussed in Thread: DLP2000, DLPDLCR2000EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/1359286/dlpdlcr2000evm-dlp-products-forum

器件型号:DLPDLCR2000EVM
主题中讨论的其他器件:DLP2000
我们已将 dlpdlcr2000evm 连接到 Raspberry Pi、并在执行 Google 搜索后、 
许多人引用的引用 frederickvandenbosch.be 不起作用。:(
配置文件编写良好、
sudo i2cset - y 3 0x1b 0x0c 0x00 0x00 0x00 0x13 i sudo i2cset - y 3 0x1b 0x0B 0x00 0x00 0x00 0x00 I
当我们执行此命令时、我们的投影仪仍然只显示启动界面。
如何解决该问题? 我真的很绝望。
我热切地期待着你解决这个问题。 

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yeogyeong、您好!

    欢迎来到 E2E 论坛。 感谢您的参与!

    该博客文章被业主采取了一段时间以前. 请参阅 此帖子 以获取可能有用的信息。

    此致!

    麦克斯因

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的快速响应。
    但我们还有几个问题。
    首先、我们使用 Raspberry PI 4、并通过参考下图连接线路。

    然后将 Raspberry PI 的5V 引脚连接到 J3。

    之后、我们在/boot/config.txt 末尾添加了此代码

    #已添加以支持 DLP2000
    dtoverallay=i2c-gpio、i2c_gpio_sda=23、i2c_gpio_scl=24、i2c_gpio_delay_us=2

    dt覆盖=dpi18
    OVERSCAN_LEFT=0
    OVERSCAN_RIGHT=0
    OVERSCAN_TOP=0
    OVERSCAN_Bottom=0
    帧缓冲区宽度=854
    帧缓冲区高度=480
    ENABLE_DPI_LCD=1
    Display_DEFAULT_LCD=1
    DPI_GROUP=2
    DPI_MODE=87

    DPI_OUTPUT_FORMAT=458773
    HDMI_Timings=854 0 14 4 12 480 0 2 3 9 0 0 60 0 32000000 3

    并在/etc/rc.local 中添加了以下代码
    i2cset -y 3 0x1b 0x0c 0x00 0x00 0x00 0x13 I
    i2cset -y 3 0x1b 0x0B 0x00 0x00 0x00 0x00 I

    但我们无法通过波束看到 Raspberry PI 的屏幕。

    然后、如果我们将 VINTF 连接到5V 或3.3V、即使指示灯闪烁、屏幕也不会显示。


    如何解决此问题? 我们很乐意为您提供详细的回答。

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    我们正在研究您的 Raspberry Pi 问题、并将在下周早些时候收到我们的反馈。

    此致!

    麦克斯因

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    在将代码添加到 /boot/config.txt?后、您能否确认能够通过 I2C 检测到该 EVM DLP2000 EVM 是否 完全具有光输出? 还是完全黑?

    此致!

    麦克斯因

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我们的项目需要连接 Raspberry Pi 和 DLP。 当我把充电器连接到直流电源而不是连接 Raspberry Pi 的5V 引脚时、Raspberry Pi 断开连接、当我用 DLP 将5V 引脚连接到 Raspberry 时、Raspberry Pi 未开启。 但是、如果我拔下5V 引脚、而 DLP 未通过 Raspberry PI 供电、则 Raspberry 即可正常运行。 DLP 有问题吗?! DLP 中不再显示启动界面。 我想检查一下 DLP 是否消失了。
    这种情况下有什么对策吗? 
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    当您将 DLP EVM 直接插入5V 电源时、DLP EVM 上的哪些 LED 会亮起? 而当您通过 Raspberry Pi 为 EVM 供电时、哪些 LED 会亮起? 启动界面是否不再显示、即使与 Raspberry Pi 完全断开连接也是如此?

    此致!

    麦克斯因

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    可以。 连接至5V 电压时、DPM 上的 LED 不会亮起、启动界面也不会亮起。 
    此外、如果未连接 DLP 和 Raspberry Pi、将亮起绿灯、指示已在 Raspberry Pi 上识别 SD 卡、 
    但如果它们连接在一起、SD 卡上的绿色指示灯将不会亮起。 是否有任何对策? 
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yeogyeong、您好!

    请测量 DLPDLCR2000EVM 上 PMIC 的电源轨。 在切换电源时、PMIC 有可能受到一定程度的损坏、从而导致 出现尖峰。

    此致!

    麦克斯因