This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DLPC3470:通过 GUI 更新 DLP2010EVM-LC 上的固件时出现问题

Guru**** 2563960 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/1369906/dlpc3470-having-an-issue-with-updating-the-firmware-on-dlp2010evm-lc-via-the-gui

器件型号:DLPC3470

工具与软件:

您好!  

最近开始处理标题中提到的 EVM。  
有一个包含 Cypress USB 适配器的驱动程序安装程序。  

我最近使用 TI 网站上的最新固件更新了板上的固件、因为使用旧固件、我无法对板的输出进行任何更改。 更新后、我无法通过 I2C 串行通信对电路板进行任何更改、也无法恢复到旧固件。  

是否有可能的解决方法?  
如何解决此问题?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    连接到 EVM 后、您是否能够通过 GUI 看到进行了如下所示的 SPI 连接?

    如果是、您应该能够尝试重新刷写固件、如果您保存了该固件、甚至恢复到之前的版本。 否则、我们建议遵循本指南(链接)。

    此致!

    马克西姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    因此未显示 SPI 连接、我参考了提供的文档。  
    除了使用 SOIC 夹的物理闪存外、是否有通过 GUI 或其他基于软件的解决方案实现的其他选项?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jacob:

    如果 GUI 未通过 I2C 或 SPI 与 EVM 建立连接、则无法与 EVM 进行通信、因此需要 SOIC 夹。 如果无法通过固件更新解决此问题,您也可以请求 RMA。

    此致!

    马克西姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Maximus。  
    我将尝试可用的选项。 我可能还会尝试使用 I2C 至 SPI 桥接器、因为此 EVM 本身不支持 SPI 连接。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jacob:

    没问题、如果您有任何其他问题、请随时打开另一个主题。

    此致!

    马克西姆