This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DLPC3433:垂直消隐信号行为

Guru**** 1952840 points
Other Parts Discussed in Thread: DLPC3433
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/1369835/dlpc3433-vertical-blanking-signal-behavior

器件型号:DLPC3433

工具与软件:

我下图展示了 TI 的 DLPC3433运行、其中指出数据通道每帧进入 LP11状态一次(表示垂直消隐)。 在波形中、数据通道信号 似乎在垂直消隐周期内进行切换(并非 始终处于 LP11状态)。 它们具体是在做什么?在帧的这一部分期间是否接收到垂直和/或水平同步数据包、而 LP11状态会分隔同步数据包? 或者在帧的这一部分期间、开关只是示波器噪声和信号实际上是否保持在 LP11状态? 谢谢 - Jason



  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jason、您好!

    欢迎回到 E2E 论坛、我们希望能帮助您解决您的问题。

    您使用随附的波形图片参考了什么文档?

    此致、

    亚历克斯·陈

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 、文档为 DSI 设置和调试指南 v1.0、可在此处访问:

    /cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/94/0523.dsi-setup-and-debugging-guide-v1.0.pdf

    此致、

    杰森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Jason、  

    请允许我们在一周结束前回复您。 我们将获得更新的示波器截图以与您分享并更好地回答您的问题。  

    此致!

    马克西姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lucas:

    在与我的同事交谈后,我们得出以下结论。 我们的 DLPC3433支持 DSI 的子集、用于垂直同步的 LP11是一个已知限制、因此、虽然您在其他系统中正确、但这里可能会发送特定的数据包、但我们的 DLPC 要求其处于 LP11模式、以实现最高的可靠性。 我们不是 DSI 前端的专家、但根据我们的经验、大多数 DSI 前端允许在 LP11模式下完成 Vsyncs 的配置。 我们 无法提供 DSI 如何运作的具体细节,因为它是知识产权,我们没有自己或有权利分享。 为了更好地帮助您实现应用、我们建议使用 DSI 信号发生器按照我之前分享的指南中显示的建议设置将视频发送到 DLPC、以便您可以复制此行为。  

    此致!

    马克西姆