This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DLP5530-Q1:DLP5530AFYKQ1是否可替换为 DLP5530SAFYSQ1

Guru**** 2578945 points
Other Parts Discussed in Thread: DLP5530S-Q1, DLP5530-Q1, DLP5530Q1EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/1370760/dlp5530-q1-is-dlp5530afykq1-can-be-replaced-with-dlp5530safysq1

器件型号:DLP5530-Q1
主题中讨论的其他器件: DLP5530Q1EVM、DLP5530S-Q1

工具与软件:

我有 DLP5530SAFSQ1请告诉我它的工作人,请指导我

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Gurpreet、您好!

    正如 Ross 在您链接的主题中所说的、DLP5530S-Q1可以替代 DLP5530Q1EVM 中的 DLP5530-Q1 DMD。

    让我看看另一位团队成员、看看固件要求在过去几年中是否发生了变化或集成了。

    如果这是我们应该在离线模式下讨论的内容、我会向您发送一个 E2E 朋友请求。

    此致、
    Michael Ly

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Gurpreet 再次您好、

    我已经与另一位有关 DLP5530/DLP5530S 的专家讨论过、我被告知是的、您可以使用 DLP5530S 来代替 DLP5530。

    您可能不得不更新软件、但如果将来您遇到问题、TI 可能会为您提供帮助。

    如果您需要帮助、请联系我们。

    此致、
    Michael Ly

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复。 如果您能与我共享两个固件版本(即 DMD5530和 DMD5530S)、将会非常有帮助。 感谢您的支持

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Gurpreet、您好!

    我会向您发送一个朋友的请求、我们可以离线讨论这个问题、以便您可以获得固件。 这可能需要几天时间来了解可能需要在项目文件中进行哪些更改。

    此致、
    Michael Ly