请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DLP4710EVM-LC 工具与软件:
尊敬的:
我对 TI 提供的 API 文件有疑问。
我已从以下链接(https://www.ti.com/tool/DLP4710EVM-LC?keyMatch=&tisearch=search-everything&usecase=hardware)下载该软件
下载"DLP-PICO_DLPC34XX-API"并尝试在我的程序中应用它后、我遇到了一个问题、即 CyUSBSerial.lib 文件似乎只能在 Windows 32位中工作。
我想在 Visual Studio 2019中使用它(windows x64、c++)、在 Windows x64环境中是否有一个内置的库文件?
或者是否有链接可以下载在 x64上工作的此文件?
谢谢:)