This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DLP5530Q1EVM:DLP5530Q1EVM

Guru**** 1800230 points
Other Parts Discussed in Thread: DLP5530Q1EVM
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/1372055/dlp5530q1evm-dlp5530q1evm

器件型号:DLP5530Q1EVM

工具与软件:

我是否可以使用 FTDI 替换 Cheetah 来控制 DDM?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Cherry:

    建议将 Total Phase Cheetah (TM)与 DLP5530Q1EVM 搭配使用、但我 在 DLP (R) Pico 团队那里找到了一个较旧的主题、这可能会有所帮助。

    此外、还显示了上方主题中指向 DLP (R) Pico EVM 的链接。 该链接应包含一个设计文件 zip 文件供您下载。 文件中的一个设计是用于 SPI 适配器。

    据我所知、FTDI 不能直接在 DLP5530Q1EVM 上工作、因此您必须使用 SPI 适配器板、例如 DLP3021LEQ1EVM 设计文件中的适配器板。 如果您希望构建自己的解决方案、请使用参考设计作为起点。

    这是 我们使用的 Cheetah (TM) SPI 主机适配器的产品页面和数据表、适合您需要查阅。

    谢谢。此致、
    Michael Ly

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael:

    很抱歉,我们有三天的假期,因为德朗贡船节。

    感谢 您的  以上回答、稍后我会检查相关信息。 可能对于 DLP5530Q1EVM、我们必须使用 Total Phase Cheetah 来控制它。

    谢谢、此致、

    Cherry Liang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Cherry:

    没关系。 希望您能享受假期!

    我暂时将关闭此主题、如果您在设计过程中需要进一步的帮助、请联系我们。

    此致、
    Michael Ly

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael:

    好的、谢谢!

    此致、

    Cherry Liang