This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DLP472TE:适用于 DLP472TE 的固件

Guru**** 1774980 points
Other Parts Discussed in Thread: DLP472TE, DLP471TE, DLPC7540
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/1372879/dlp472te-firmware-for-dlp472te

器件型号:DLP472TE
主题中讨论的其他器件: DLP471TEDLPC7540

工具与软件:

您好!

我将 DLPC7540 EVM 与 DLP472TE DMD 配合使用、但无法找到用于控制 DLP472TE 的固件。 在 TI 的网站上、我只能找到 DLP471TE 的固件。

是否可以访问 DLP472TE 的固件?

此致!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    感谢您联系我们并使用 E2E 论坛! 我们团队的专家将审查该主题、并尽快回复您。

    此致、

    Tristan Bottone.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Warika、

    我目前正在与团队合作、在 TI.com 上弄清楚这个问题、很抱歉耽误了时间!

    这将在下周发布到 TI.com 上。

    此致!

    亚伦