This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DLPA3000:启动序列(SYSPWR→PROJ_ON 时序)

Guru**** 2580465 points
Other Parts Discussed in Thread: DLPA3000

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/1362371/dlpa3000-startup-sequence-syspwr-proj_on-timing

器件型号:DLPA3000

这是关于 DLPA3000启动序列的问题。

SYSPWR 和 PROJ_ON 的启动时间为5ms 或以上(>5ms)、
但是、在这个时间勉强维持5ms 的情况下、有些采样是不起作用的。
SYSPWR 和 PROJ_ON 的启动时序之间的实际间隔值为5.2ms。
以下是您需要检查的内容:

①数据表中列出的5ms 是否正确?
该参考数据是否是典型值乘积、那么5ms 或更长时间没有问题?
我想知道当产品仅为5ms 时、启动是否会变得不稳定、
以及我应该给它多少时间没有任何问题。

②我认为在设置启动条件时有必要考虑 SYSPWR 的"电池低电量和 UVLO"、
但是、还有其他需要考虑的设置吗?
(我们认为、"电池电量低和 UVLO"的设置值越高、PROJ_ON 打开所需的时间就越短。)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、用户:

    欢迎来到 E2E 论坛、感谢您对 DLPRegistered技术的兴趣。

    在数据表中、我们建议 SYSPWR 和 PROJ_ON 之间的时间大于5ms、但如果时间小于或超过5ms、则不会出现问题。 为什么您认为样本的时间间隔情况不起作用? 您是否已检查电源轨是否稳定?  

    低电池电压和 UVLO 设置以及 SYSPWR 和 PROJ_ON 之间的时间不应相关。 当输入电源突然下降时、低电池电压和 UVLO 会进行监控、以保护 DMD 不会损坏。  

    此致、

    Lori  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    SYSPWERの12Vは安定しています。μ A

    DLPA3000起動時のその他の電源状態について、以下の3パターンを確認しています。μ A
    (1) PWR_DIAG_RESET_0 4は正常に出力されるが、μ Zは出力されない場合
    (2) PWR_Q ü ZとRESET INT_Q ü Zが出力4は正常に出力されるが、
    されない場合(3) PWR_DIV 1までの出力は正常で、PWR_DIV 2以降は出力がない状態。

    SYSPWER起動時のタイミング間隔を長くしてPRO Jすることで、この現象を回避できることを確認しています。

    そのため、DLPA3000の個人差により、SYSPWERとPRO Jのタイミング
    間隔が5msギリギリで起動できないものもあると考えており、起動時間が遅い製品は5msでは起動できない可能性があると考えています。μ A

    SYSPWER の起動時に必要なタイミング間隔と、起動が遅い製品のPRO ć Jに関する情報があれば教えてください。ć

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Makihara-San、

    最后一条消息没有以英文显示。 是否可以转换此消息?

    此外、该图像未显示在帖子中。

    此致、

    奥斯汀

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    SYSPWER 的12V 电压是稳定的。

    在 DLPA3000启动时、以下三种电源状态模式已经得到确认。

    (1)当输出正常时、高达 PWR_4、但不输出 RESET_Z

    (2)当输出正常时、高达 PWR_4、但不输出 INT_Z 和 RESET_Z

    (3)当输出正常上升至 PWR_1、但 PWR_2及以后没有输出时

    我们已经确认、在启动时延长 SYSPWER 和 PROJ_ON 之间的计时间隔可以避免这种现象。

    因此、我们认为、由于 DLPA3000存在个别差异、某些产品无法在 SYSPWER 和 PROJ_ON 之间的计时间隔非常限制在5ms 内启动、并且启动时间较慢的产品可能无法在5ms 内启动。

    请告知我们、您是否有关于启动时 SYSPWER 和 PROJ_ON 之间的计时间隔、或者关于 DLPA3000A 的 PROJ_ON (启动时间较慢)的信息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Makihara-San、

    我已经与内部团队讨论了这些行为、我们知道定制电路板上也发生了类似的行为。 但是、该问题发生在 DLPA3000器件和 PCB 板的特定组合上。

    基于您的观察、我们有两项建议:

    1.增加 SYSPWR 和 PROJ_ON 之间的时间间隔。 您需要在电路板上亲身体验才能找到解决问题的时间。  

    2.减慢 SYSPWR 的上升时间。 您可以在 SYSPWR 上添加电容。  

    我希望这些帮助。

    此致、

    Lori