主题中讨论的其他器件:DLPLCRC900DEVM
工具与软件:
您好!
请帮助、
我失去了 Vide-patch-mode。 它只是第二天停止工作。
有时我在 DMD 上什么也没有、有时是序列的第一个图像、有时只有一半的 DMD 改变状态。
我们在其他 PC 上试用过、DMD 上有一种奇怪的模式、比如天上的闪电。
图形模式正常、视频模式正常。
紧固的"DLP 螺丝"不起作用。
谢谢你
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
您好!
请帮助、
我失去了 Vide-patch-mode。 它只是第二天停止工作。
有时我在 DMD 上什么也没有、有时是序列的第一个图像、有时只有一半的 DMD 改变状态。
我们在其他 PC 上试用过、DMD 上有一种奇怪的模式、比如天上的闪电。
图形模式正常、视频模式正常。
紧固的"DLP 螺丝"不起作用。
谢谢你
尊敬的 Che evg:
您是为此使用我们的 DLPLCRC900DEVM 和 DLPLCRC67EVM、还是这是定制设计?
我可以给大家看一下视频以及电路板的图片吗? 这种奇怪的模式是否可以重现、还是似乎是间歇性的?
当您有时说 DMD 状态变化的一半时、您是指仅一侧、还是两侧都发生这种情况、一次发生在左侧、另一次发生在右侧?
在拧紧 DMD 的 DLP 螺钉(上图如下)的顶部、您是否还要确保柔性电缆的螺钉正确拧紧并且没有弯曲过小的半径?
我失去了 Vide-patch-mode。 它只是第二天停止工作。
有时我在 DMD 上什么也没有、有时是序列的第一个图像、有时只有一半的 DMD 改变状态。
[报价]您说第二天停止工作是什么意思? 是否可恢复? 当视频模式停止工作时、您是否能够成功更改模式? 如果是、您是否能够切换回视频图形模式并使其正常工作?
此致、
Michael Ly
我仔细查看了状态标志栏、发现出现序列中止错误。
第一个问题是、当我在视频图形模式下运行时、您曾尝试将过多的数据放入一帧中。
您使用的是 HDMI 还是 DisplayPort? 如果使用 HDMI、最高速率限制为30Hz。 这意味着您的每个帧大约为33.33ms。
当然,还有一些给和采取什么正是33.33毫秒,然而。 也许有一个事件、它错过了这个时序并导致序列中止?
让我和一位同事确认一下、关闭这么多对我们的系统来说是否合理、因为视频图形模式的设计是像素精确的。
请在下周的星期四之前给我、因为这位同事将在周二之前不在办公室。
此致、
Michael Ly
尊敬的 Michael Ly:
感谢您的关注、
1 - DLP 直接从 TI 购买、
2 -"奇怪的模式"我看到了另一台 PC ,而不是我的,我将尝试复制和制作一个视频(或一张照片)。
3 -当它是图像的一半时,它是相同的一半
4-弯曲半径不是太小,我会拧紧挠性螺钉,现在它是不可接近的
5 -我成功地完成了一些测试,下次它不工作,这意味着它发生不是在我的测试期间,而是在他们之间
6 -我可以更改模式,所有的模式都在工作,图像是完美的,但没有视频模式
7 -我使用的是 HDMI、并且只有一个波长光源
我需要在光学方案中进行一些更改、并重复我的测试、如果有一些更改、我会通知您。
谢谢你。
尊敬的 Che evg:
我与同事谈到过、他说由于抖动、我们很可能会预期会有大约5us 左右的时间因抖动而变化。 这看起来总共为18us、通常应该是可以的。
我的同事还提到您应该使用固件6.2.0的 GUI 5.2。 我们从您的 GUI 屏幕截图中得到了这些信息。
5.0.0可能会 出现一个我们称为"黑带"的问题、其中屏幕上出现一条或多条水平线、并且必须 对电路板执行复位。
我可以问一下您看到的磁条朝向什么方向吗? 它是在您看到的 DMD 的一半上向上和向下还是向左至右?
另外一点要提到的是松开 DMD、将其取出、然后 重新将其重新放置。 然后再次拧紧。
可能需要拆下 DMD 柔性电缆。 使用异丙醇(IPA)清洁 PCB 连接、然后连接柔性连接器并将其重新拧紧。 有时会变脏、接触不良。
谢谢!
Michael Ly
P.S.在测试中是否有任何更新、或者您此时是否了解过?