This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DLP9500UV:窗口透射曲线

Guru**** 1546410 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/1374891/dlp9500uv-window-transmittance-curve

器件型号:DLP9500UV

工具与软件:

尊敬的工程师:

 Corning 7056 UV 窗口的透射数据曲线 仅显示 从250nm 开始的波长至2500nm。

为了满足实验需求、 我们 想知道  该 透射曲线是否 能够覆盖3000nm 的波长。

此致!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Joanna、您好!

    遗憾的是、超过2500nm 的 UV 窗口没有有意义的数据。

    您正在从事可能需要这么宽波长范围的哪些应用?

    Fizix