请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DLPC350 Thread 中讨论的其他器件: WDST-3P-PRO4500
工具与软件:
您好!
我目前正在研究通过 I2C 使用 Arduino 控制两台投影仪。 投影仪是 WDST-3P-PRO4500和 DPM-E4500LUVBMKII、它们都使用 DLPC350板作为其控制器。 根据手册、J16是 I2C 端口、但我不确定 SDA、SCL、VCC 和 GND 的正确接线顺序。
此外、对于任何说明如何控制投影仪(特别是用于更改光强度或禁用 LED)的 Arduino 书面示例、我将不胜感激。
谢谢!