This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DLPC3421:为什么 DLP 仅接受 LVDS/CSI 输入

Guru**** 2579375 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/1375231/dlpc3421-why-does-dlp-only-accept-lvds-csi-input

器件型号:DLPC3421

工具与软件:

嗨、团队:

我的客户 很好奇我们的 DLP 控制器为何 无法接受 HDMI 和 DP 等前端接口?

背后的 DLP 控制器限制是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、用户:

    通常客户端有一个前端 IC、它将从一个接口转换为另一个接口。 这使我们的控制器更便宜、并让客户能够根据其需求拥有更广泛的解决方案选择。 该控制器能够接受许多视频输入格式、并让用户决定如何实现这些格式。

    此致!

    John