This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DLP3030-Q1:LED 驱动电路的电感器

Guru**** 2507135 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/1375404/dlp3030-q1-inductor-of-led-drive-circuit

器件型号:DLP3030-Q1

工具与软件:

问题1:根据参考设计版本 A 文档 TIDA080004、15uH 的 LED 驱动器电路使用 Coilcraft 的 XAL1010-153MEB、规格为18mΩ:11.3*10*10mm、DCR=SRF, Isat=15.5A、IRMS=13.8A;现在我们使用其他品牌的电感器、规格为:11*10*3.8mm、45mΩ=6.10A、IRMS=SRF=10A 9MHz; 它可以使用吗? 有哪些风险?

问题2:LED 驱动器部分的接地电路是否必须隔离? 也就是说、使用 PGND、然后通过磁珠连接到 GND。

问题3:低电平闪烁降低电路是否必须增加? 我看到、从 PGU 制造商提供的参考设计中删除了此电路部分。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Bruce、您好!

    请参阅以下答案:

    1. 我假设新的电感器是15uH? DCR 越高、效率就越低。 较低的额定电流将降低驱动器的电流限制。

    2.添加铁氧体磁珠以降低从 PGND 到 GND 的高频噪声。 并非所有设计都需要此操作。 布局、PCB 堆叠、驱动器电流等是可能产生安静或有噪声的 GND 平面的因素。

    3、强烈建议实施消变电路,因为我们认为这对于稳定的图像性能至关重要。  

    此致、

    Lori