This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DLP4500:关于 LightCrafter4500上的 TRIGGER_OUT2设置

Guru**** 2568585 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/1375840/dlp4500-about-trigger_out2-setting-on-lightcragter4500

器件型号:DLP4500

工具与软件:

我 是 Miwa Kitakaze。

我一直在考虑使用触发器进行控制、但现在我不知道如何设置触发器输出2。

1. 我理解在序列结束后不能发出触发器2 ,但只能在序列开始的同时发出,这是正确的吗?

2.我想重复投影我的19幅图像,所以我创建了一个图案序列,如下图所示。
这个序列完成后、我想从触发输出2发送一个信号、然后再次启动该序列。
要执行此操作、我应该对触发条件设置屏幕上的设置值执行什么操作? 第二张图片中的设置无法正常工作。

此致、

Miwa Kitakaze.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Miwa Kitakaze、

    欢迎回到 E2E 论坛、我们希望能帮助您解决您的问题。

    您是否已将图形与触发输入信号一起显示?

    您是否能够在发送图形后探测 EVM 上的触发输出信号1和2、您可以在 J14上访问它们。

    Trigger out 1 (即图形的曝光时间)将等于 GUI 中设置的图形曝光值。  

    触发输出2指示图形序列的开始、将等效于 GUI 中设置的图形周期值。  

    我使用闪存图像在图形模式下使用内部触发器对此进行了测试、并将图形曝光值设置为15000、将图形周期设置为20000。 然后、我检查了 J14并检查了引脚2的触发输出1信号、该信号的脉冲宽度为15000us (15ms)、然后检查了引脚5的触发输出2信号、该信号的脉冲间测量值为20000us (20ms)。  

    此致、

    Alex Chan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alex

    感谢您的答复。

    我已经检查 TRIGGER_OUT1和 TRIGGER_OUT2是否正确移动。

    我的问题是触发 控制窗口中"Tigger 2 OUT 上升沿延迟"和"Trigger pattern per ***"的值。

    例如、请在下图的 manuall 中告诉我设置方法。

    此致、

    Miwa Kitakaze.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Miwa Kitakaze、

    关于将 TRIG_OUT 2上升沿延迟设置为什么的第一个问题、这取决于您的应用。 当显示屏的灯亮起时、此信号将延迟。

    紫色信号下方是 TRIG OUT 2信号、而绿色表示测量投影仪光输出的光电二极管探测器。  

    当我将 TRIG_OUT 2上升沿延迟设置为0时、时间为300微秒。  

    当我将 TRIG_OUT 2上升沿延迟设置为最大值7.29微秒时、时间现在为308微秒。  

    为了与图相匹配、您会将每个脉冲的触发模式设置为4。 也就是说、对于每个 TRIG_OUT 2信号、将有4个脉冲。

    如果您希望每个 TRIG_OUT_2信号具有5个图形、则可以将每个脉冲的触发图形设置为5。  

    我似乎应该在 GUI 中工作的方式是、首先设置触发设置、然后按 Set、然后创建您的图形、然后发送、验证并播放图形序列。  

    此致、

    Alex Chan