主题中讨论的其他器件:DLP4710LC、 DLPA3005、 DLPC3478
工具与软件:
尊敬的
我正在查看使用以下芯片组的工业扫描仪。
-。 (主) DLPC3478 (从) DLPC3478 , DLPA3005 ,波束引擎使用 DLP4710LCe2e.ti.com/.../240620_5F00_Beam-Projection-Controller.pptx
工业扫描仪应支持使用各种模式设置配置的多扫描模式。
由于材料和环境因素、工业扫描仪不使用单个图形集。
当用户选择特定的扫描模式时、扫描仪将投影不同的波束模式、形状、长度和曝光时间各不相同。
但是、投影不同的图形模式不需要进行下载。
在 TI GUI 工具中、每次使用不同的图形模式时、都需要下载和上电复位。
在工业扫描仪中、当在扫描仪 GUI 中选择扫描模式时、扫描仪应投影与所选扫描模式相对应的图案。
Q1)我认为外部模式和内部图形模式都是可能的。 是否可以同时使用外部模式和内部图形模式?
Q2)如果可行、请说明如何使 SW(FW)操作所需的多扫描模式。
Q3)硬件是否需要考虑任何额外的设计注意事项以支持多扫描模式?
e2e.ti.com/.../240620_5F00_Beam-Projection-Controller.pptx
谢谢
此致