This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DLPC910:用于 DLPC910的 SPI 闪存 MCS

Guru**** 1782690 points
Other Parts Discussed in Thread: DLPC910
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/1375907/dlpc910-spi-flash-mcs-for-dlpc910

器件型号:DLPC910

工具与软件:

我在 TI.com 网站上找不到 SPI 闪存 MCS。

如何下载 DLPC910的 MCS 文件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    感谢您联系我们并使用 E2E 论坛!

    我已经通知了有关该产品的相应专家、他们应该会很快回复您。  

    此致、

    Tristan Bottone.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Woojin、

    如果您可以接受、我已在 E2E 上向您发送了一个朋友申请。

    我们将向您发送一个私有链接、以便获取该链接。 我可以问一下您使用的 PROM 大小是多少?或者您有哪个 PROM? 我们的目标是32MB SPI PROM (S25FL032P0XMFA010)。

    谢谢!
    Michael Ly

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael:

    我正在使用 PROM  S25FL256SAGMFI00。 我认为这是兼容的。

    我 期待 您的下载链接。

    谢谢!

    徐宇进

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Tristan:

    感谢您的答复。