This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DLP9500:复位前加载的数据映像出现褪色

Guru**** 2578945 points
Other Parts Discussed in Thread: DLP9500, DLPC410, DLPC910

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/1377136/dlp9500-the-image-of-the-data-loaded-before-the-reset-appears-faded

器件型号:DLP9500
主题中讨论的其他器件: DLPC410DLPC910

工具与软件:

您好!

我正在使用 FPGA 高速控制 DLPC410和 DLP9500。

我希望在加载下一个图像数据时继续公开、但当我以低速运行该数据以进行检查时、发现加载下一个数据的图像在 DMD 上的当前图像中几乎可见。

所以,我有一些问题:

-加载的数据是否会改变镜像角度,即使它没有被重置?

-如果镜片角度发生变化,从加载数据到影响镜片角度需要多长时间? (50美元或以上可用于我们的目的。)

-我们正在计划开发一款使用 DLP9500X 和 DLPC910的产品。 DLP9500X 中是否出现同样的现象?

当前图像、然后加载下一个图像数据。 (块4-9镜片打开、其他块镜片关闭)

加载下一个图像数据后的当前图像。

下一个图像。

谢谢!

Tanaka

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tanaka-San、

    当加载新数据时、将改变值的像素(即从1变为0或从0变为1)确实会在这些微镜下的 CMOS 单元状态发生变化时、这些微镜的着陆角度发生非常小的变化。

    拍摄照片的方式很容易看到,因为在那个距离,相机有效地呈现了一个非常小的孔径,你可以很容易地看到细微的变化。  通常、光学系统的设计使其不会显示在输出图像中。  请参阅 DLP9500数据表的第8.5节、其中讨论了一些光学问题。

    Fizix

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Fizix、

    是否可以估算出轻微角度变化大约是多少度?

    在我们的器件中、DMD 上的入射光有一定的角度展频、并且根据 DMD 角度变化的程度、通过光学系统孔径的反射光量可能会减少。 这就引发了以下问题:具有角度变化的像素和没有变化的像素会导致目标上的曝光不均匀。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    再次感谢 Tanaka-San、

    角度的变化约为0.2度。  您系统中的数字孔径有多小。  如果光源很小、则稍大的输出孔径应该能够捕获光。   

    Fizix

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Fizix、

    感谢您的回答。
    应该知道角度变化足够小。 0.2度左右的变化在我们的器件中不会是问题。

    Tanaka

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tanaka-San、

    不用客气。

    Fizix