This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DLP2000:使用便携式移动电源为 DLP2000EVM 供电

Guru**** 2581345 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/1382529/dlp2000-powering-dlp2000evm-using-a-portable-power-bank

器件型号:DLP2000

工具与软件:

你(们)好

我知道 DLP2000EVM 通常通过5V 3A 电源插孔供电。

目前、我将 DLP2000EVM 与 Raspberry Pi 集成来构建机器人、我想使用移动电源来供电。

具体而言、我正在考虑使用支持5V 3A 的移动电源、并通过 USB 转直流电缆将其连接到 DLP2000EVM。

您能否确认这种供电方法对于 DLP2000EVM 是否可行? 或者 、如果在此设置中还有任何其他推荐的供电方法、我将非常感谢您提供建议。

感谢您的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、用户:  

    欢迎来到 E2E 论坛、感谢您对 DLP 技术感兴趣。 我们希望帮助您解决您的问题。  

    只要您选择的移动电源具有5V/3A 额定值、这应该是可行的、但您需要自己进行验证、因为我们尚未测试此设置、因为通常我们的 EVM 通过壁式电源供电。  

    您还需要考虑为您的应用放置足够大的移动电源、以便在使用期间提供足够的功率。   

    此致、

    Alex Chan