This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DLPC231S-Q1:HS 接口通道交换寄存器

Guru**** 2510095 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/1383089/dlpc231s-q1-hs-interface-lane-swap-register

器件型号:DLPC231S-Q1

工具与软件:

我在程序员指南中找不到哪个寄存器可以控制高速接口通道交换。

我要设置"WAP HS0端口与 HS1端口和全翻转180"

您能告诉我在哪里可以找到它吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jin:

    由于该接口应在上电时正确配置、因此设置存储在闪存中。  DLP Composer 项目可在下面所示的部分中配置。

    Jason