This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DLPC3433:MIPI DSI ECC/CRC 处理

Guru**** 2673945 points

Other Parts Discussed in Thread: DLPC3433

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/1385218/dlpc3433-mipi-dsi-ecc-crc-handling

器件型号:DLPC3433

工具与软件:

这是 DLPC3433的后续行动:阐述 MIPI DSI 输入要求(已锁定)。

我们已成功使 DLPC3433显示测试图案、该测试图案将通过其 MIPI DSI 接口发送。 与上一主题中得出的结论相反、在无效行期间停留在 LP11 似乎不起作用(不显示图像)。 相反、我们将在每条无效线路的开头进入 HS 模式以发送相应的 HSYNC/VSYNC 事件、然后在线路的其余部分返回到 LP11;这似乎有效、并且与我们在其他(公开可用)材料中找到的有关 MIPI 的图表一致。

在启动过程中、我们遇到与器件文档不完全匹配的 MIPI ECC/CRC 行为。 我们最初使用 不正确的 ECC 字节发送数据(由于我们的逻辑中的错误)、最好我们可以告诉 DLPC3433的响应是 完全忽略 MIPI 流量。 DLPC3433数据表最初使我们相信有一种方法可以禁用 ECC 强制:

"CRC (循环冗余校验)和 ECC (错误校正代码)、用于支持报头

–可以禁用 CRC 和 ECC"

但是、我们无法找到任何暴露了此功能的归档 I2C 命令、而且所有归档的状态命令都不会一开始就指示错误。 此功能是否有 I2C 命令、或者文档是否出错?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、用户:

    欢迎回到 E2E 论坛、感谢您对 DLP 技术感兴趣。 我们希望帮助您解决您的问题。  

    请给我们的团队一些时间来进一步调查此问题。  

    此致、

    Alex Chan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Lucas:

    DLPC3433没有任何特定设置来禁用 ECC/CRC、而只需将 DSI 主机配置为禁用 ECC/CRC 即可。 我将会记下其在数据表中的措辞、因为我能明白可能会令人困惑。

    此致!

    Maximus