This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DLP9000:完整设置链查询(QF58F63)

Guru**** 2511415 points
Other Parts Discussed in Thread: DLP9000, DLPC910, DLPC900, DLP7000, DLP9000X, DLPLCR90EVM, DLPLCRC900DEVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/1385308/dlp9000-enquiry-for-full-setup-chain-qf58f63

器件型号:DLP9000
主题中讨论的其他器件: DLPC910DLPC900DLP7000、、 DLPLCR90EVM、DLPLCRC900DEVM

工具与软件:

您好!

客户需要一套完整的工作套件来测试 DLP 9000、而后者可以 接受连续图像流以在 DLP9000 DMD 上显示图像。
最高图像速率是我们的首选。  

他们需要完整的设置链、包括 PCB 控制器(LightCraft)、DMD 芯片和所需的任何电缆。

描述:
DLP9000系列0.9 WQXGA A 型 DMD
2.DLP LightCrafter_单 DLPC910评估模块
(双 DLPC900不用于连续流式传输?)

他们正在使用 DLP7000、想测试高分辨率。

请帮助告知是否可以提供支持。

谢谢

此致

(参考编号 QF58F63)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Marie、

    DLPC910 EVM 还需要一个 AMD VC707 EVM 连接。  这些正变得很难找到。  TI 不销售 AMD EVM、  此外、DLP910控制器还需要使用速度更高的 DLP9000X DMD。  系统可以存储图形并进行流式传输。  要通过视频源进行流式传输、需要对板载 VC707编程 Virtex 7和某种视频接收器。

    DLP9000 DMD 由双控制器配置中的 DLPC900控制器提供支持。  DLPLCRC900DEVM 可以通过板载 HDMI/DP IT6535接收器支持视频流式传输。  匹配的 DMD EVM 是 DLPLCR90EVM。  DMD EVM 附带将 DMD 连接到控制器 EVM 所需的电缆。

    对于 DLP9000 DMD、他们需要购买上述两个 EVM 以及 DLP LightCrafter 双 DLPC900评估模块(EVM)指南中提到的电源。   

    请注意、24位 RGB 速率在显示端口上为60Hz。

    Fizix