This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DLP230NP:DLP231电压纹波

Guru**** 2578945 points
Other Parts Discussed in Thread: DLPDLCR230NPEVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/1383195/dlp230np-dlp231-voltage-ripple

器件型号:DLP230NP
主题中讨论的其他器件:DLPDLCR230NPEVM

工具与软件:

嗨、团队:

对于 DLP231C、如下所示的1V1电源要求、如果1V1的纹波为20kHz 30mV、就像1V1电压从1.085v 摆动到1.115mv 一样、是否存在任何风险?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Eric、您好!

    您或客户在测量时是否在 DLPDLCR230NPEVM 或客户系统上看到了这一点? 如果您进行测量、您能否提供波形的图片?

    谢谢!

    Alex Chan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Eric、您好!

    进一步查看该问题后、我认为不应出现此纹波、因为这些电压处于最小和最大限值范围内。  

    由于不活动、我将关闭该主题帖。 如果客户有其他疑问或问题、请创建新的 TT。

    此致、

    Alex Chan