This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DLP3010LC:DLP 产品论坛

Guru**** 2579465 points
Other Parts Discussed in Thread: DLPA2005, DLPC3478

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/1387737/dlp3010lc-dlp-products-forum

器件型号:DLP3010LC
主题中讨论的其他器件:DLPA2005DLPC3478

工具与软件:

你好。

虽然配置不同、但我遇到的问题与链接中的问题相同。
(该链接中提到的文章是我一年前写的。

H/W:DLPC3478+DLPA2005
FW 版本:FWSel_DLPC3478_DLPA2005_PM1_i2c0x36_v9p2p0
GUI 版本:3.2.0.6

我还需要在有限电流(5V、3~4A)环境中驱动 DLP。
系统会变得不稳定、具体取决于输入电流的峰值、因此需要使用瞬态电流限制功能。

1.是否有如下链接所示的用于设置瞬态电流限值的独立固件?

2.该链路能解决问题吗?

3.我想访问 DLPA2005寄存器并设置瞬态电流限制。

在 DLP GUI 中可以使用0xED (读取填充寄存器)读取 DLPA2005器件 ID、但手册中没有相关信息。 请分享如何通过 DLPC3478访问 DLPA2005寄存器。