This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DLPDLCR160CPEVM:MicroSD 图像显示

Guru**** 2577385 points
Other Parts Discussed in Thread: DLPDLCR160CPEVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/1377402/dlpdlcr160cpevm-image-display-from-microsd

器件型号:DLPDLCR160CPEVM

工具与软件:

在 DLPDLCR160CPEVM 的演示固件中、通过从底部开始以水平线填充屏幕来显示 MicroSD 卡中的每个位图图像。 此"滚动快门"需要几秒钟才能完成、每个位图都需要完全加载到屏幕上。

最好是瞬时显示整个图像。 有办法做到这一点吗? 链接帖子 e2e.ti.com/.../dlpdlcr160cpevm 中也提到了此问题

其次、当前固件可以显示特定位图的最长时间似乎是~ 50秒。 此时间限制是否可以以任何方式增加?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、用户:

    我们的团队专家将调查您的问题、并在下周结束前与您联系。  

    此致、

    Lori  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、用户:

    "滚动快门"是由于 MCU 读取图像内容、转换图像内容并将数据发送到控制器。 此过程可能会加快、但仍会有这种视觉效果。

    我们尚未测试内容可以显示多长时间。 是否有您希望使用此 EVM 实现的目标时间?  

    此致!

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    John、您好!

    该系统几乎可以即时显示预加载的图像、没有"滚动快门"伪影--我假设这是通过首先将数据从闪存加载到 SSD1963帧缓冲器中来实现的。 只有显示出 microSD 卡的图像才会产生不良影响。

    我希望在显示屏上无限期地保持静态图像、或直到按下按钮。 实际上、30分钟的时间足以评估图像质量、当前~ 50秒时间太短。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、用户:

    该系统几乎可以即时显示预加载的图像、没有"滚动快门"伪影--我假设这是通过首先将数据从闪存加载到 SSD1963帧缓冲器中来实现的。 只有显示出 microSD 卡的图像才会产生不良影响。

    控制器固件随附的启动界面图像内容存储在闪存中。 则无需遵守 SSD1963。  GUI 演示确实由 MSPM0生成其图形、但不需要 MCU 来读取、转换数据以及将数据发送到 SSD1963。 SD 卡图像功能的过程只需要更长的时间来显示、并导致滚动快门。 此时无法立即显示图像。

    我希望在显示屏上无限期地保持静态图像、或直到按下按钮。 实际上、30分钟的时间足以评估图像质量、当前~ 50秒时间太短。

    团队可以查看 EVM 的当前显示时间限制。 我们能够了解我们是否对如何为您的用例修改 MSPM0代码有任何建议。

    此致!

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、用户:

    目前、MSPM0代码有一些参数用于控制在使用 microSD 卡功能时图像显示时间。

    开箱即用演示.c 为延迟实现了 argv1。 如果您使用 F3键、则可以搜索此功能的使用方式。  

    您可以编辑此代码、并尝试使用板载按钮循环切换 EVM 上的图像。

    此致!

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我很欣赏这个建议--感谢对代码的指示。

    如果我需要修改方面的帮助、我将保持此打开一小段时间。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、用户:

    如果您还有其他问题、敬请告知。 否则、请单击此论坛的已解决。

    谢谢!

    Lori