This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DLP2000:DLP2607可以在 BeagleBone Black 中执行#39;t BOOT

Guru**** 2576215 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/1380022/dlp2000-dlp2607-can-t-boot-with-beaglebone-black

器件型号:DLP2000

工具与软件:

我使用的是 DLP LightCrafter Display 2000 EVM (DLPU049C)和 BeagleBone Black。

因此、该模块会在单独供电时引导、但在连接到 BeagleBone (带电或未带电)时不会引导。

当我尝试在 BeagleBone 上启动 DLP2607 EVM 时、D2 LED 会亮起、指示 HOST_IRQ 为高电平。

发生什么事了? 可能是硬件问题吗? 软件?

谢谢!

Frank