This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DLPC3470:DLPC3470 DLP2010NIR

Guru**** 2577385 points
Other Parts Discussed in Thread: DLP2010NIR, DLP2010LC, DLPC3470

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/1391472/dlpc3470-dlpc3470-dlp2010nir

器件型号:DLPC3470
主题中讨论的其他器件:DLP2010NIRDLP2010LC

工具与软件:

大家好、团队

我们正在 使用 DLPC3470CZEZ 芯片开发器件、以控制面向结构光应用的 DLP2010NIR DMD。 目前、我们未找到适用于 DLP2010NIR 的 DLPC3470CZEZ 固件。 我们能否将 DLPC3470CZEZ 固件用于 DLP2010LC 结构光应用? 谢谢!

此致、

瞄准集

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    高瞄准、

    您可以使用上的标准 DLPC3470固件 TI DLP Pico 固件选择器工具 .

    此致!

    Maximus

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     Maximus、您好!

    也就是说、我们可以将 标准 DLPC3470固件与 DLP2010NIR DMD 配合使用。 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    很高兴您能够使它工作。 如果您有任何其他问题、请随时打开另一个主题帖。

    此致!

    Maximus