This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
您好!
感谢您的快速响应、我已下载 DLPDLCR160CPEVM_Ver1-24-2-3工程。 我开始检查它,我有一些 盘问:
我所做的第一件事是使用 UniFlash 将".out"加载到板中、以检查其是否在工作、以及是否正在工作。
我做的第二件事是在 CCS 中导入项目,并生成代码,但我立即在编译时遇到错误:
当我尝试更改 syscfg 文件中的这些名称时、这些错误消失(似乎与我的 CCS 版本不兼容)、但新的错误出现、这次直接在代码中:
由于您共享的".out"似乎可以正常工作、并且由于我认为您使用相同的代码生成了它、因此这里不应该出现错误。 你有没有想过这个问题? 可能它位于我的 Code Composer Studio 配置中。 另外、如果您有任何 提示允许我生成我自己的.out 文件、这是受欢迎的。 谢谢你。
此致
Matthieu
马蒂厄、您好!
我们使用 Code Composer Studio 12.4.0对 MSPM0代码进行任何编辑和更改。 请尝试使用此版本的 IDE 进行编辑和调试。
此致!
John