This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DLPDLCR160CPEVM:UNIFLASH、DLPC3421、LP-XDS110

Guru**** 2578945 points
Other Parts Discussed in Thread: DLPDLCR160CPEVM, DLP160CP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/1390897/dlpdlcr160cpevm-uniflash-dlpc3421-lp-xds110

器件型号:DLPDLCR160CPEVM
主题中讨论的其他器件: DLP160CP

工具与软件:

您好!

我有一款 DLPDLCR160CPEVM、我想用它来启动我自己的应用、但我无法  通过 TI 安全网站找到 DLPDLCR160CPEVM_RevE15.out 或 DLPDLCR160CPEVM 板的演示代码、因为本节为空。 有没有办法让我得到它?

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    马蒂厄、您好!

    请允许我与团队讨论此代码的可用性。 请在一周结束前收到回复。

    此致、

    奥斯汀

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    马蒂厄、您好!

    检查注册到您的 TI 帐户的电子邮件地址。 此时应出现通知、说明从何处获取适用于 EVM 的最新 MSPM0软件。

    此致!

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、John

    如我的邮件中所述:  

    客户 是通过分销商而不是从 TI 网上商店购买此套件的、但未收到关于从何处获取最新软件的通知。

     您能解释一下吗?

     此致

     Ueli.

    --------------------------------------------------------

    DLPDLCR160CPEVM DLP160CP DLPRegisteredLightCrafter Display 0.16 nHD 评估模块