This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DLPC3436:芯片应用问题

Guru**** 2578945 points
Other Parts Discussed in Thread: DLPDLCR230NPEVM, DLPC3436, DLPDLCR160CPEVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/1394685/dlpc3436-application-issues-of-chips

器件型号:DLPC3436
主题中讨论的其他器件: DLPDLCR160CPEVM、DLPDLCR230NPEVM

工具与软件:

dlpc3436的输入有两种类型:MIPI DSI 和 Parallel (RGB888)。 参考设计是并联的(RGB888)。 这两个输入之间有何差异、并联(RGB888)和 MIPI DSI 输入有哪些优缺点? 最重要的是、如果我需要 MIPI DSI 的参考解决方案、您能提供吗? 具体的产品是智能手机的投影应用

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    或者、也可以为需要小型封装和低功耗的智能手机提供其他推荐的参考解决方案

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、用户:

    DLPC3436不支持 DSI、因此已注意到这一点。

    "外部视频输入接口"选项是 FPD-Link 和"Parallel Port"。

    并行端口需要向 FPGA 发送更多信号才能正常工作。 这也是 RGB888数据以及 SYNC 和时钟信号。 通常需要 IC 来获取 HDMI 输入并转换为并行端口。

    FPD-Link 需要的信号较少、但需要差分信号、 数据传输。 现有设计支持 FPD-Link 的原始版本。 您仍需要将数据转换为 FPD-Link 接口并发送到 DLPC3436设计中的 FPGA。

    DSI 需要的信号比并行端口少。 您可以为一项设计运行更少的线迹。 根据用户对该界面的熟悉程度、可能难以操作。

    我没有接口之间的估算功率。

    TI 仍提供最小的 EVM 为 DLPDLCR160CPEVM 和 DLPDLCR230NPEVM。  DLPDLCR160CPEVM 可以使用 DSI、但您可能需要制作一个适配器板来与它连接。 分辨率为640 x 360、控制器将采用 DSI 和并行端口。  DLPDLCR230NPEVM 使用来自 Raspberry Pi 的并行端口进行视频输入。 XPR 的分辨率是1080p @ 60Hz。 控制器和 FPGA 将接受并行端口和 FPD-Link。

    这些设计应在 TI.com 上提供原理图。 通常选择一种视频接口、因此如果您希望获得使用另一种视频接口的 EVM 示例、则可能不会有该接口。

    此致!

    John