Other Parts Discussed in Thread: DLPC3433
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DLPC3433 工具与软件:
在 HOST_IRQ 变为低电平之前、i2c 总线上是否可以进行 i2c 通信? 例如:主设备能否在 HOST_IRQ 为低电平之前开始向 DLPC3433发送消息、并等待确认事务与等待 HOST_IRQ 引脚?
我们在数据表中看到注释"在 HOST_IRQ 变为低电平以指示自动初始化完成之前、I2C 活动无法开始。" 在初始化期间、其他器件的 I2C 总线上是否在此期间有活动?