主题中讨论的其他器件: UNIFLASH、 DLPC3421、 LP-XDS110
工具与软件:
您好!
我通过 TI 安全网站获得了 DLPDLCR160CPEVM 板的演示代码。 其中包括了开箱即用固件的源代码、修订版 E15。 此外、还将预编译的.out 文件包含在"Debug"子文件夹中。
我尝试使用此 Rev E15 .out 文件来刷写 EVM。 我使用了 J-link 而非 XDS110 (Uniflash 也支持 J-link)。 通过 Uniflash、J-link 能够连接并开始上传。 遗憾的是、刷写过程几乎立即失败、电路板不再响应。
通过 USB-C 连接器为电路板供电后、绿色 LED D1和 D2持续亮起。 对激活开关没有反应、并且投影仪不会开启。 此外、J-LINK 现在无法作为目标连接到电路板以进行擦除或重新编程。
固件闪存出现故障的原因是否存在、以及可以采取哪些措施来恢复电路板?