This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DLP4620S-Q1:白平衡后生成的bin文件(2.0.1)版本与flash固件版本(3.0.0)不匹配

Guru**** 1803110 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/1390631/dlp4620s-q1-bin-2-0-1-flash-3-0-0

器件型号:DLP4620S-Q1

工具与软件:

进行自动白平衡调试、一切正常、生成的校准文件烧写到flash会报错、如下图;μ A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、请先确保烧录的校准文件所用固件与当前Flash中已有固件是同一版、谢谢。μ A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请问校准文件所用固件版本是不是与校准所使用的【DLPC230 Control Program】版本有关、Flash中已有固件与composer所加载的main工程版本有关?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    和工具(控制 Program和Composer)的版本无关、可以检查下图中的system mode是否和flash中已有固件的一样、做校准前点击Refresh 可用 Data同步更新。

    /resized-image/__size/640x480/__key/communityserver-discussions-components-files/94/refresh.jpg

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好   校准前点击Refresh 可用 Data同步更新了一下、重新测试生成的校准文件可以烧写、但是烧写完处于standby模式、报错显示校准文件不兼容、如下图所示:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你使用的固件是哪里下载的?校准工程所用的固件和当前Flash里的固件一致吗 μ A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    固件是TI FAE给的composer工程、直接编译生成的bin文件、校准工程也是TI FAE提供的。给了好几个版本测试、只有现在用的这版编译生成的bin文件可以点亮光机。现在读到的flash版本和校准文件版本都是3.0 0.0。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    控制 Program版本是哪个

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1.60.4.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hi冯工、请发邮件给我。μ A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    MengAo

    我无法遵循这个主题。  应该转移到中国 E2E 论坛吗?

    Jason