This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DLP3021-Q1:DLP-Composer#39;s 60Hz 频率设置

Guru**** 2582135 points
Other Parts Discussed in Thread: DLP3021-Q1, DLP2021-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/1395043/dlp3021-q1-dlp-composer-s-60hz-frequency-settings

器件型号:DLP3021-Q1
主题中讨论的其他器件: DLP2021-Q1

工具与软件:

尊敬的团队:

DLP Composer 能否设置为60Hz? 根据规格(DLPU106A)、DLP3021-Q1中的 DMD 支持60Hz。

但是、我会遇到以下设置错误:

1. VCM_FRAME_RATE 设置为666666

2.序列帧速率设置为60

3.使用60Hz 视频

4.遇到错误...

DLP3021-Q1和 DLP2021-Q1是否仅在25Hz 下工作?

DLP Composer 中的所有文件是否均限制为25Hz?

好的。

Johns

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Johns:

    DLP2021-Q1和 DLP3021-Q1均支持60Hz 帧速率。 我们最近在 DLP3021-Q1 产品页面的软件开发部分发布了支持60Hz 的 Composer 项目。 请尝试导入此项目。  

    此致、

    Lori  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lori

    感谢您的答复。 DLP3021_DGP_RGB_60Hz 工程构建良好、但投影图像存在问题。

    生成后文件看起来正常。 有什么建议吗?

    PS。 DLP3021_DGP_RGB_25Hz 项目正常工作。

    此致!

    Johns

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Johns:

    感谢您发送编修。

    我们需要调查您的问题、并在下周结束前与您联系。

    此致、

    Lori  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Johns:

    您是否能够使用下载文件夹中的默认 FlashImage_60 Hz_Baseline.img 文件并正确显示默认 racecar 视频?

    此致、

    Lori   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lori

    在不进行构建的情况下从新的 DLP3021_DGP_RGB_60Hz 工程刷写 FlashImage.img 仍会导致相同的问题。

    25Hz 60Hz
    原始工程.img 好的 NG
    重新编译后新建.img 好的 NG

    我正在使用 DLP3021-Q1 网站上的项目文件。

    它是否与 Composer 版本相关?

    PS:DLP3021_DGP_RGB_60Hz 工程的问题类似于将 DLP2021 FW 与 DLP3021配合使用。

    此致!

    Johns

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lori

    有新消息吗? 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Johns:

    看起来我的同事可能不在办公室。 让我在星期一与他们联系。

    感谢您的耐心等待、
    Michael Ly