This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DLPC230-Q1:TPS99000-Q1:EMC 建议

Guru**** 1807430 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/1391534/dlpc230-q1-tps99000-q1-emc-suggestion

器件型号:DLPC230-Q1

工具与软件:

你(Michael)好  

我将在此处转至 E2E 帖子下方  

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/1364038/tps99000-q1-emc-suggestion 

我们将测试您的以下建议并更新其工作原理

  1. 光电二极管的电缆/连接器是否相同?  如果是、则我强烈建议将 PD 电缆和连接器与 LED 高电流电缆分离。
  2. 如果将 PD 电缆分开、则应为双绞线电缆甚至同轴电缆、以防止 EM 脉冲。

您好、David  

请测试上述建议。 并在此处更新  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请参阅以上建议。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的

    我明天或星期一会看一下、很快就会回到你的身边。 感谢您链接上面的主题。

    此致、
    Michael Ly

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael:

    更新一些信息。  

    客户的电流电路如下所示、他们正在使用 DLP5530。  

    PD 电缆与 LED 连接器和电缆分开  

    客户现在使用的 PD 电缆是屏蔽电缆。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能否澄清/描述他们尝试通过的具体测试和物理设置?  最终、他们可能需要考虑为此电路提供某种类型的系统屏蔽?  我过去在其他客户身上没有发现过这种问题、这些客户必须通过 EMC 兼容性测试。  这些类型的问题可能与 PCB 的物理布局和布线、电缆以及相对接地有关。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jason:

    EMS 测试状态和结果详细说明如下:

    1.车辆制造商要求测试强度140V/m

    TPS99000 Pin73 TIA_PD1目前具有120欧姆的磁珠、Pin74 TIA_PD1_FILT 目前具有120欧姆的磁珠和0.1uF 的电容器。 原理图如下所示。

    3.测试条件:颜色变化和黑屏将出现在 RS 测试2.7G-3.9GHz 屏幕上。 测试结果如下

    2.在测试过程中,屏幕在3.04G ~ 3.34G 上下晃动,亮度会发生变化。
    3、在测试过程中,画面将以2.73G 抖动
    4.测试过程中,屏幕上有雪花2.79G~ 2.87G、2.96G ~3.38G、3.68G~ 3.7G
    5.在测试过程中,在3.84G,3.74G ~3.76G,屏幕变成黑色,您必须手动重新打开电源(背光仍然存在)
    6.在测试过程中,在2.84G~2.87G,3.22G,3.64G,屏幕变成黑色,并将自动恢复(背光仍然亮起)
    7.在测试过程中,在3.24G~3.38G,3.72G,3.76G,屏幕变成黑屏,它会在停止干扰后自动恢复(背光仍然存在)

    目前已核实的对策的试验结果如下:
    1. Pin73 TIA_PD1和 Pin74 TIA_PD1_FILT 将高频替换为磁珠或扼流圈、验证失败
    2.将 Pin74 TIA_PD1_FILT 电容器更改为1000p、验证失败
    3.将 PD 传感器电缆从原来的隔离电缆更改为双隔离电缆,验证失败
    4. PD 传感器电缆已从原来的隔离电缆更改为双隔离电缆并进行信号配对、验证失败。
    5.将10p 添加到 Pin73 TIA_PD1并验证是否通过。 但它会导致背光的亮度不同。 EE 功能将会有问题。

    此外、E-lead rnd 提供了一个用于查看的布局。 布局没有问题。

    Thnaks & Best regards,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    David、

    根据上面提供的注释和症状、此问题可能与 PD 反馈电路无关。  

    "屏幕闪烁"、"雪花"、"图片晃动"更表示 DLPC230受到辐射的影响。  这可能与 DLPC230的电源或输入视频图形有关。  他们是否使用具有内部测试图形发生器的系统、或者视频是否由模块外部提供?

    它们是否能够读回任何 DLPC230状态寄存器?  DLPC230可能会触发多个错误代码、这些错误代码有助于进一步确定或缩小问题的根源范围。

    请参阅 ACP 工具部分、阅读错误历史记录部分:

    谢谢!

    Jason

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    David、

    是否需要进一步跟进?  我现在要解决这个问题。  如果客户需要更多帮助、请告知我们。

    Jason

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jason:

    在 EMS 测试过程中、rnd 尝试移除 PD 线路、EMS 测试通过。 因此 rnd 认为 PD 受到干扰。 因此、在 PD、EMS PASS 上添加一个小电容器(10pF)、但这将导致异常的白平衡。 Rnd 还尝试在电缆线路上添加光泽,但它不起作用。 因此、EMS rnd 询问是否有任何方向来减少 PD 的干扰?

    由于 E-lead 测试使用完整的机器、因此很难读取错误代码、并且需要修改软件才能读取。 这需要与 SW rnd 讨论。  当前请求 rnd 帮助与 SW rnd 进行讨论。 如果将来有任何问题、我们会发布新的帖子。

    谢谢、此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    感谢您的反馈。  当删除 PD 线路时、会禁用其他功能、因此这不一定是指向根本原因的直接链接。   尽管如此、E 引线可能需要考虑为主 PCB (连接到 PD)提供更强的屏蔽、甚至完全屏蔽主板上的 PD 电缆区域。  最终、他们需要一个有效的解决方案。  在这个后期阶段、主要的缓解技术将是为敏感区域添加屏蔽。

    在观察其他 AR HUD 系统时、我没有看到 PD 和/或主板有任何特殊屏蔽。  不过、我在实验室中准备的确实包含一个作为散热器的大金属板、但也为包括 PD 在内的主要电子产品提供屏蔽/接地。  他们的系统是否包含接地的大型金属背板?  他们可以发送机械设置图片。  如果他们想要私下发送这些邮件、请通过 DM 发送或直接向我发送电子邮件。

    谢谢!

    Jason

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jason:

    RND 今天走到实验室测试 EMC。 将在星期一上午与 rnd 讨论。

    谢谢、此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢。  让我们知道结果。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jason:

    与 rnd 讨论、他们愿意提供相关信息。 而且、他们想要私下发送这些邮件、您能给我们您的电子邮件吗? 我的电子邮件是 david.yang@arrow.com。 我会添加相关人员。

    谢谢此致(&B)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    我会直接给您发送一封电子邮件。  我将关闭该线程。

    Jason