This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DLPA2005:DLPA2005 DC LED 电流精度

Guru**** 2581345 points
Other Parts Discussed in Thread: DLPA2005

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/1402552/dlpa2005-dlpa2005-dc-led-current-accuracy

器件型号:DLPA2005

工具与软件:

您好!

在查看 DLPA2005数据表时、我注意到- 100mA 电流的直流精度相当广泛+/LED

此误差的来源稍后在电流 DAC 中称为失调电压误差:

此误差对于我们的应用非常重要、其中-100mA 以低至500mA 的电流驱动:在本例中、+/-20%的误差为+/-20%。

那么、我的问题是、该-100mA 失调电压对于每个器件是否预计相对静态、因此合理地进行校准、或者该失调电压是否预计会在给定器件上因外部影响(如温度)而变化、因此更难以校准。 我以这样或那样的方式在数据表中找不到任何附加信息。 是否有任何其他与此规格相关的数据?

谢谢!

Matt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Matt、您好!

    请允许我们有时查看您关于直流电流精度偏移的问题。 我会在本周结束前给您回复。

    此致、

    Lori   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Matt、您好!

    直流电流精度上的偏移量各器件不一致。 它可能会因温度变化而发生一定变化。 遗憾的是、我们没有任何与此规格相关的其他数据。 您需要对所使用的器件有所了解。   

    此致、

    Lori