This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DLP7000:DLP7000材料细分

Guru**** 1818760 points
Other Parts Discussed in Thread: DLP7000
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/1390993/dlp7000-dlp7000-material-breakdown

器件型号:DLP7000

工具与软件:

我目前正在为 DLP7000开发3D 热模型、但在揭秘材料成分方面遇到困难。 在哪里可以找到材料类型?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kelsa:

    我需要和我们的 DMD 团队交谈、看看我们可以分享什么。  我知道数据表中标注了窗口材料。  请留出一两天的时间来收集信息。

    Fizix

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您如此迅速地回复我、感谢您的所有帮助!  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、再次来到 Kelsa、

    我需要与之协商的一方不在办公室。  我已经给他们发送了一封电子邮件。  感谢您的耐心。

    Fizix

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kelsa:

    我能够与我们的机械师讨论您的模型。  他将得到陶瓷的组成,但强调这只是图片的一部分。  还有其他一些材料是专有的、例如硅片如何连接到陶瓷上。  最好了解预期用例并以此为基础提供热阻。

    他有以下问题:

    -你打算统一照亮整个阵列吗?

    -或者你打算照亮阵列的一部分吗? (例如、许多 LED 在 DMD 的中间1/3 (垂直)处始终照亮)

    -还是 DMD 的一个点或区域,像是垂直和水平中心的一个正方形?

    如果不是整个阵列、请提供配置文件。  如果你不喜欢在公共论坛上分享,那么发送一个朋友邀请,我们可以通过私人消息讨论。

    Fizix

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Fizix,

    预期的轮廓更多的是直径变化阵列中心的一个圆。 从图中可以看出,图中显示了窗框、密封件等。 虽然它们连接的方式很重要、但为了简单起见、我主要尝试确定较大的组件。 很明显,我定义的越好的模型,所以我将接受所有的反馈你愿意提供。

    此致、
    凯尔萨

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kelsa,

    我来向机械和热团队说明一下。  他们可能会为您提供一些反馈。

    Fizix

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kelsa,

    我对延迟延长感到抱歉。  这引起了一些内部讨论。  我想离线讨论一下我是否能获得更多信息。

    请接受我发送的朋友邀请。  谢谢!

    Fizix

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们决定继续努力、将所掌握的信息传达给大家。 感谢您抽出宝贵的时间、如果需要再次深入了解、我将与您联系。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kelsa,

    感谢您的反馈、让我们知道。

    Fizix