This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DLPC3479:DLP4710EVM-LC

Guru**** 1963265 points
Other Parts Discussed in Thread: DLPC3479, DLPA2005, DLPC3478
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/1401860/dlpc3479-dlp4710evm-lc

器件型号:DLPC3479
主题中讨论的其他器件: DLPA2005DLPC3478

工具与软件:

尊敬的成员  

[口腔内扫描仪: 固定模式,单次扫描模式]   

我们在 TI 的外部模式下生成固件、然后在 FPGA 中创建固件、从而匹配固件进行控制。

如果需要更改图形扫描速度、必须重新生成并下载 TI 外部图形模式固件和 FPGA 固件。

[工业扫描仪:使用各种图案集的多扫描模式]  

我如何操作系统而无需每次下载来研究各种图形集? 外部图形模式看起来不合适、因为它无法设置多个图形集。 是这样吗?  

下载单个固件后、我应该使用什么固件、或者我可以从何处获取它以在多扫描模式下运行?

您提到的外部图形流模式-是否需要每次都将外部图形模式固件下载到闪存以支持不同的扫描模式?

或者是否有需要下载的特定固件?

请详细说明支持不同图形集的各种扫描模式的操作场景。

e2e.ti.com/.../240819_5F00_external-pattern-streaming-mode.pptx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、LP!

    感谢您通过 E2E 进行联系!

    您似乎在此处提出了一个类似的问题/先前提出的相同问题- https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/1377257/dlpc3479-dlp4710evm-lc

    我如何在不下载每次都调查各种模式集的情况下操作系统? 外部图形模式看起来不合适、因为它无法设置多个图形集。 是这样吗?  [报价]

    正如我的同事提到的、"DLPC347x 不支持在不上传新图形集的情况下在运行时期间更改图形集的顺序。" 这是因为我们的控制器不支持多个已索引的图形集。

    外部或内部图形支持您的型号图形、原因不同:

    • 外部-帧速率不能更改。
    • 内部-不支持多个 索引模式-等于在 PowerPoint 中扫描-一次。

    如果您有一个外部 模式正在流式传输到控制器中、则可以针对您要执行的每种扫描模式实现多种扫描模式。 这 需要 事先修改图形、且帧速率不能改变。

    请详细说明支持不同模式集的各种扫描模式的操作方案。

     不同的模式有:1. 外部视频、2. 外部图形、3. 内部图形、和4. 启动界面图形。  

    1. 来自源的流数据通过并行接口发送到 DLPC3479控制器(请参阅第7.3.1.3节)
    2. 从外部处理器(FPGA 或外部源)发送8位/1位图像、以每帧显示图形、并具有帧触发器和图形触发器来保持时序(请参阅7.3.2.1)
    3. 对多个1D (1位或8位数据的1行/列)图像进行分组 (图形集)并进行索引。 然后、在启动前将此分组预先刷写到存储器上、并通过一条命令显示图形(请参阅7.3.2.2)
    4. 以低速率显示的8位/1位图像

    希望这对您有所帮助!

    亚伦

    [/quote]
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Aaron  

    感谢你的评分  

    Q1)过去、我通过使用 TI GUI 创建固件、然后将其下载到 DLPCxxxx 来使用"外部图形模式"。 如何处理 DLPCxxxx 上的固件? 是否需要同时针对外部视频和外部图形模式使用 TI GUI 创建外部图形固件?

    Q2)之前、在 TI 的帮助下、我FWSel_DLPC3478_DLPA2005_pm1_i2c0x36_v8p0p0.Img在 TI 站点上为 DLPC3478创建了。 我也会为 DLPC3479创建一个。 您能向我提供站点信息吗?

    Q3)我知道我应该使用外部图形模式。 是这样吗?

    Q4) 如果您 要对每个扫描模式都将一个外部模式流式传输到控制器、则可以实现多种扫描模式。   
       这 需要 事先修改图形、且帧速率不能改变

    我知道我需要使用外部图形集、并且虽然图形形状可以更改、但速度(Hz)无法更改。 是这样吗?

    谢谢  

    此致  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、LP、

    1.如果您使用的是"外部视频"或"外部模式"、则该模式是控制器外部的数据、并且正在进行流式传输。 您需要创建自己的解决方案或要发送的数据。

    2.此处有一个固件选择工具- https://software-dl.ti.com/dlp/pico-fw-selector/ -您可以选择 DLPC3479、PMIC、引脚映射、I2C 地址和固件版本(如果您希望默认启用1个或多个 LED)。

    3.外部模式似乎是最简单的,但你需要做你想要的外部模式,并相应地发送帧数据。 这意味着除60Hz 以外的任何图形都必须显示多个帧以等于刷新率并人为地更改帧速率。

    4.查看我对#3的评论。 基本上、需要在外部源上更改每个扫描模式。

    此致!

    亚伦

x 出现错误。请重试或与管理员联系。