请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DLPC4430EVM 工具与软件:
您好!
如果通过 HDMI 发送静态图像、微镜的位置有多静态? 我的问题是、在接收稳定信号时、镜片是否由于占空比而有一些无界时间。
如果我的 DMD 为1920x1200、并且我使用 HDMI 显示白像素和黑像素也为1920x1200的全屏静态图像、这会导致1对1像素的匹配吗?
谢谢!
Christian
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
您好!
如果通过 HDMI 发送静态图像、微镜的位置有多静态? 我的问题是、在接收稳定信号时、镜片是否由于占空比而有一些无界时间。
如果我的 DMD 为1920x1200、并且我使用 HDMI 显示白像素和黑像素也为1920x1200的全屏静态图像、这会导致1对1像素的匹配吗?
谢谢!
Christian