This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DLPC410:如何获取 PROM 二进制文件?

Guru**** 1831610 points
Other Parts Discussed in Thread: DLP650LNIR
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/1404071/dlpc410-how-can-i-get-the-prom-binary-file

器件型号:DLPC410
主题中讨论的其他器件:DLP650LNIR

工具与软件:

我需要构建一个新电路板来控制新项目的 DLP650LNIR。

何时支持 DLPR410更换?

如何获取 PROM 二进制文件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Dongseok

    -何时支持 DLPR410更换?  

    我不确定这个问题是什么意思。   

    如何获取 PROM 二进制文件?

    我已向您发送朋友邀请。  请接受邀请。

    Fizix

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Fizx,

    我知道 DLPR410已停产。
    我询问是否有任何计划在另一个 SPI 闪存中销售 DLRC410配置二进制文件。

    如果您共享现有 PROM 二进制文件、我会将其写入 SPI 闪存并使用。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Dongseok

    我已在朋友系统中向您发送私人消息。

    Fizix