This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DLPLCRC410EVM:用于自动执行代码?

Guru**** 1831610 points
Other Parts Discussed in Thread: DLPLCRC410EVM
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/1402709/dlplcrc410evm-code-to-automate

器件型号:DLPLCRC410EVM

工具与软件:

您好、是否有用于控制 DLPLCRC410EVM 的代码(C++或 python)? 我非常感谢在这方面提供任何帮助!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Viviana、

    我们没有任何适用于此平台的 Python 代码。   

    关于 C++、可以为 D4100_usb.dll 编写一个包装程序。  该 DLL 是在2009/2010年为 Windows XP 编写的、在 Windows 7 32位上运行良好。

    DLL 可以在 Windows 10中运行、但需要使用共同安装程序。  我们不知道它是否会按您的要求工作。  您是否有访问 LabVIEW 的权限?

    Fizix

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对于自动化、我只需要 DMD 循环显示数百幅图像、然后在每幅图像上停留指定的时间。 我可以访问 LabVIEW。 你是指 con-installer 吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Viiana、

    共同安装程序是帮助安装程序的程序。  请参阅该链接:  https://learn.microsoft.com/en-us/windows-hardware/drivers/install/co-installer-functionality 

    提供的 GUI 能够完成一小部分工作。  请接受我发送给您的朋友邀请。

    Fizix

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请查看发送给您的私人消息。