请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DLP9500 主题中讨论的其他器件:DLPC410
工具与软件:
您好!
正如其他人已经提出的那样、我们也需要用于 SPI 闪存配置方法的固件、如勘误表 DLPT030中所述。
我们之前使用的是 DLPR410BYVA、该产品已经停产。 根据说明、已对硬件进行了更改、我们计划在可预见的未来继续使用 DLPC410。
我希望这些文件可以提供给我们。
此致、
Muenes Canoski.