请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DLPDLCR2000EVM 主题中讨论的其他器件: DLPC2607
工具与软件:
您好!
我想用 BBB (BeagleBone Black)来控制 DLPDLCR2000EVM、现在我按照这个帖子(https://community.element14.com/products/roadtest/rv/roadtest_reviews/292/dlp_pico_display_pro_3#jive_content_id_v200_v2007.303.457.html) Bonus_Combined_ Raspberry_Pi_
在将 EVM 连接到 BBB 之前、我进行了 一些测试、并在 EVM 的 VINTF 引脚获得了1.831V 电压。
但是、当将 EVM 连接到 BBB 时、 VINTF 引脚对应于 BBB 上的 VDD3v3、这很重要吗? 它不会烧坏吗?