This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DLPC910:IS25LP128的 SPI 闪存 Impact

Guru**** 2927270 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/1406509/dlpc910-spi-flash-for-is25lp128-in-impact

器件型号:DLPC910

工具与软件:

您好!

有人以前问过、我们还在设计中使用 IS25LP128、虽然勘误表中已批准、但在 ISE 14.7 VM 中未列为 IMPACT (影响)选项。

我们将感谢有关如何为这一部分设置影响的指示。

此致、

Muenes Canoski.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Muenes:

    我已经安排了一个熟悉这个控制器的人来这个主题。 请给我们一些额外的时间、因为我们中的一些人要到周二度假。

    感谢您的耐心等待、
    Michael Ly