This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DLPC4430:减小 DDP4421的辐条尺寸

Guru**** 1831610 points
Other Parts Discussed in Thread: DLP650LE
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/1406549/dlpc4430-to-reduce-the-spoke-size-for-ddp4421

器件型号:DLPC4430
主题中讨论的其他器件:DLP650LE

工具与软件:

您好、TI。

我想谈谈如何减小辐条尺寸。
我面临着两个问题,试图从12.0到4.00度的辐条大小。

我使用的配置是

DLP650LE (0.65英寸 WXGA 2xLVDS)。
DDP4421
DLP Composer 版本13.6

问题1.
我无法在系统定义中将辐条大小设置为7.80度以下。

减小辐条尺寸、然后将其保存在系统定义中。
接下来、在编译过程中会在 Sequence Set Definition (序列集定义)中记录该错误。

错误消息如下所示。

位序列生成器日志位于此处。

----------------------------------------------------------------------------
组中没有可用的外观:Bright
该组没有可用的外观:Light Control 7
组中没有可用的外观:Light Control 7 (3Seg)
处理 DDP4421BPCalc 返回值时遇到错误。

处理块6中出现错误
----------------------------------------------------------------------------


发生问题时、从红色到绿色的切换时间似乎会超过 Rev1和 Rev2的边界线。

辐条= 12.00度

辐条= 7.00度

问题2.
即使我使用辐条尺寸8.00度作为折衷,我也面临另一个问题,我不能在瞬间将红色转换为绿色时设置辅助信号脉冲。
我应该把下降沿放在摆动和上升沿在计时图的末尾,但它似乎不应该把下降沿在开始。
详情如下图所示。

如果您有任何良好的权变措施或建议、请告诉我。

我期待您的回复。

此致、
隐藏

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、隐藏:

    我给您发送了 PM、让我们让对话保持离线状态。  

    谢谢!

    Lori