This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DLPC7540EVM:用于 USB/I2C 控制/通信的 DLPC7540 Linux SDK

Guru**** 1854940 points
Other Parts Discussed in Thread: DLPC7540EVM, DLPC-API, DLPC7540
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/1406435/dlpc7540evm-dlpc7540-linux-sdk-for-usb-i2c-control-communication

器件型号:DLPC7540EVM
主题中讨论的其他器件: DLPC-APIDLPC7540

工具与软件:

我在 https://www.ti.com/tool/DLPC-API 上找到了用于35xx 和65xx 控制器的 Windows SDK 、它有一个部分可以移植到 Linux。 然而、我想知道7540是否有等效版本、因为某些函数可能不同。 从 Windows SDK 移植到 Linux SDK 是理想选择。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Warika、

    欢迎来到 E2E 论坛、感谢您对 DLPRegistered技术的兴趣。

    DLPDLC-GUI 支持带 Windows 但不支持 Linux 的 DLPC7540EVM。 Cypress (EVM 使用 Cypress USB) 提供了 Linux SDK、可为您效劳、请参阅 此处的另一篇 E2E 文章。 您也可以使用 DLPC-API 作为示例、并自行开发代码以应用于 DLPC7540。

    我希望这对您有所帮助。

    此致、

    Lori

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Lori。

    非常感谢您的答复。 我想知道是否可以访问 DLPC7540的 Windows API、而不是 GUI、如果已实现所有7540特定函数、最好使用 cypress SDK 将其移植到 Linux。

    非常感谢。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Warika:

    遗憾的是、我们没有适用于 DLPC7540的 API。  

    此致、

    Lori