This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DLP3010EVM-LC:DLP3010EVM-LC:

Guru**** 1831610 points
Other Parts Discussed in Thread: DLP3010EVM-LC
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/1407600/dlp3010evm-lc-dlp3010evm-lc

器件型号:DLP3010EVM-LC

工具与软件:

您好!

我计划在我的新产品中使用 DLP3010EVM-LC 作为 POC (概念验证)。

我有疑问。

在数据表中、没有以下任何具体数据。

1)投影距离

2)投影区域

3)宽高比

请告知我。

非常感谢!

迷你@SEIKOWAVE

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    实际上、我在数据表中找到了它的规格。
    谢谢。

    Niimura

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Niimura-San、

    感谢您告知我们您找到了它。

    Fizix