This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DLPM2000EVM:与透镜要求相关的光学细节

Guru**** 1829540 points
Other Parts Discussed in Thread: DLP2000
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/1408488/dlpm2000evm-optical-details-related-to-lens-requirements

器件型号:DLPM2000EVM
主题中讨论的其他器件:DLP2000

工具与软件:

大家好、我正在从事一个项目、我正在为 DLP2000设计一种替代镜头。 我的目标是用定制的继电器镜头替代投影镜头、我注意到 DMD 前面有一个镜头、会影响照明光束和 DMD 反射的光束。 我的问题是:

-镜头就在 DMD 的前面,是照明的关键吗? 或者能否在不显著影响 DMD 照明的情况下将其消除?

-如果在 DMD 前面的镜头是必要的保持到位,处方(材料,半径的曲率)可以与我分享,以便我可以把它包括在我的定制镜头设计?

-在设计定制镜头时,如何计算 DMD 偏移百分比?

感谢您的帮助!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、用户:

    欢迎来到 E2E 论坛、感谢您对 DLP 技术的兴趣。 我们希望帮助您解决您的问题。  

    请给我们的团队一些时间来研究这些问题。  

    谢谢!

    Alex Chan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、用户:

    遗憾的是、我们并未参与这种光学引擎的设计、也不知道光学处方。  

    扬明光学股份有限公司是设计光学引擎的公司、您可以尝试联系他们了解详情或进一步的问题。

    此致、

    Alex Chan