This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DLP-ALC-LIGHTCRAFTER-SDK:寻求有关 Lightcrafter4500的帮助:通过 Python 加载自定义模式

Guru**** 1829690 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/1409594/dlp-alc-lightcrafter-sdk-seeking-help-with-lightcrafter4500-loading-custom-patterns-via-python

器件型号:DLP-ALC-LIGHTCRAFTER-SDK

工具与软件:

大家好、我正在撰写论文、需要通过 USB 将 Python 命令发送到 Lightcrafter4500模块、而无需使用提供的 GUI。

具体来说、在尝试加载自定义图形进行投影时会遇到一些问题。 根据《编程人员指南》、这些模式需要存储在闪存中、但我不太明白如何访问它或如何加载所需的文件。

如果有人能提供一些有用的建议,我会非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lorenzo:

    我建议使用 GUI 构建一个包含您需要嵌入的图形的固件、并将固件加载到 EVM 中。  然后、您应该能够使用《编程人员指南》中的命令来访问存储在固件中的模式。  EVM 指南应告诉您如何使用 GUI 将您的模式打包到固件中。

    Fizix

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢! 我已经在《编程人员指南》中找到了访问先前加载的图形的命令、但我当前的问题是需要 在不使用提供的 GUI 的情况下将这些图形加载到固件中。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!Lorenzo、

    什么能防止将 LightCrafter4500连接到另一台计算机、构建固件并加载映像、然后重新连接到系统? 我不知道还有什么办法可以这样做。  

    如果有用于加载固件的命令、我想您可以在另一个系统上构建固件、然后使用当前的系统加载构建的固件。  我认为主要的问题是构建固件。  《编程人员指南》应包含有关加载已构建固件的命令。

    Fizix