This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DLP7000:7000OR

Guru**** 1829130 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/1409825/dlp7000-7000or

器件型号:DLP7000

工具与软件:

你(们)好  

我想知道现在是否有245-250nm 的 DMD 、   或者其他波长约为250nm 的 DMD、或者 TI 能否提供 大约250nm 的光窗工作?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shixuerong、您好!

    我很抱歉地通知您、我们没有任何波长如此小的 DMD。  即使使用 AR 涂层、玻璃在这些波长下也是不透明的。   

    虽然熔融硅胶足够透明、但还有其他因素会阻止 DMD 在约350nm 以下使用。

    你要干什么?

    Fizix